DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-06

Über das Gerät

Die Wiser-Micro-Modul Dimmer (im Folgenden Puck) kombiniert die Vorteile der Smart-Dimmer-Funktionalität mit gewöhnlichen mechanischen Drucktastern. Er wandelt einen herkömmlichen Schalter in ein angeschlossenes Gerät um, das über den Schalter oder über die Wiser App. Er kann die ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten schalten und dimmen und ist außerdem mit dimmbaren LEDs kompatibel.
HINWEIS: Steuern Sie keine Geräte, die von einer permanenten Spannungsversorgung abhängig sind.

Zusätzliche Funktionen:

  • Fernbedienung mit maximal 10 einzelnen mechanischen Drucktastern.

  • Manuelles Einstellen der LED-Betriebsart (RL-LED-Modus).

  • Elektronischer Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschlussschutz.

  • Einstellen des Dimmbereichs: minimale und maximale Helligkeit.

  • Einstellen eines Zeitplans.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?