Gerät mit Wiser Hub koppeln
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Tippen Sie auf Leuchten > . und tippen Sie auf
- Tippen Sie auf QR-Code scannen und
erlauben Sie der Wiser Home App, auf Ihre Kamera zuzugreifen. Scannen
Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.
Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
-
(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
-
(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.
-
- Wenn das Gerät validiert ist, tippen Sie auf Weiter, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus,
um das Gerät hinzuzufügen:
- Drücken Sie die Setup/Reset-Taste 3-mal kurz am Aktor mit einem Schraubendreher und stellen Sie sicher, dass die LED gelb blinkt.
- Drücken Sie den Drucktaster 3-mal kurz.
HINWEIS: Befindet sich der Aktor hinter dem Drucktaster, ist die Status-LED nicht sichtbar.
- Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün aufleuchtet. In der App können Sie auch sehen, dass das Gerät verbunden ist.
- Tippen Sie auf Weiter, um den Namen
des Geräts einzugeben und das Gerät einem neuen oder einem
vorhandenen Raum zuzuweisen.Der Aktor wird jetzt auf der Registerkarte Steuerung unter den Registerkarten Alle und Raum aufgeführt.