DUG_Micro Module Dimmer_WH-06

Ajuste de la luminosidad usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, aumente o disminuya el nivel de luminosidad del Puck.
  1. Vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el Puck.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el brillo (A).
    SUGERENCIA: También puede encender o apagar el Puck en la página del panel de control del dispositivo, toque (B) para encenderlo/apagarlo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?