DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.
  1. En la pantalla Inicio, toque > Momentos > .
  2. Introduzca el nombre del momento (A).
    CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que representa su momento pulsando .
  3. Toque Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  4. Seleccione los dispositivos (C) para los que desee añadir el momento y toque Hecho.
  5. Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, toque Hecho.
  6. En la página Creador de momentos, toque el dispositivo para configurar la condición. Por ejemplo, seleccione el micro módulo regulador.
    • Toque (D) para encender.
    • Arrastre la barra deslizante hacia arriba/hacia abajo para aumentar/reducir el brillo (E) y toque Establecer en la esquina superior derecha.
  7. Después de ajustar todas las condiciones, toque Guardar.
    Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña Momentos. Toque el momento para activarlo.
    SUGERENCIA: Si desea mostrar los momentos creados en la pantalla Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla de inicio > Momentos y active el interruptor de alternancia Momentos.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.