DUG_Micromódulo regulador_WH-03

Emparejamiento del dispositivo

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su polo con el Wiser Hub para acceder y controlar el micro módulo.
Para emparejar el micro módulo:
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > y, a continuación, pulse Luces > Micromódulo > Siguiente.
    NOTA: La siguiente pantalla muestra el proceso de vinculación del micromódulo.
  3. Seleccione cualquiera de las opciones para añadir el dispositivo:
    • Presione brevemente el botón de configuración/reiniciar 3 veces en la unidad del micromódulo con un destornillador y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.
    • Pulse brevemente 3 veces el pulsador.
      NOTA: Si el micromódulo se encuentra detrás del pulsador, el LED de estado no es visible.

  4. Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde. También puede ver en la aplicación que el dispositivo está vinculado.
  5. Pulse Siguiente, introduzca un nombre del dispositivo y asigne el dispositivo a una sala nueva o existente.
    El micromódulo ahora aparece en Todos los dispositivos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?