DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-04

Couplage commutateur sans fil avec commutateur d'éclairage de module Micro (Puck)

  1. Sur le commutateur sans fil. Appuyez brièvement sur le bouton bouton-poussoir supérieur 5 fois de suite sur le commutateur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.

  2. AVERTISSEMENT
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
    • Respecter les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
    • N’actionner les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
    Pour apparier le Puck, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton Setup/Reset du Puck à l'aide d'un tournevis.
    • Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir mécanique.
    Le voyant d'état du Puck clignote en vert.
    NOTE: Si le Puck se trouve derrière le bouton-poussoir mécanique, le voyant d'état n'est pas visible.

    La charge (lumineuse) connectée au Puck clignote plusieurs fois. La LED d'état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le Puck. Le Puck peut désormais être contrôlé par le commutateur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?