DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-04

Configuration d’un programme

Les équipements peuvent être entièrement commandés par un programme. Une fois le programme réglé, les équipements fonctionnent à un moment défini.
Pour créer un programme :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Sélectionnez Planifications > pour créer une planification.
  3. Saisissez le nom du programme (A).
  4. Dans le menu TYPE, sélectionnez Lumières (B).
  5. Dans le menu SUIVI PAR, sélectionnez Micromodule Interrupteur (C) dans la liste des équipements.
  6. Appuyez sur Créer pour configurer les événements.
  7. Appuyez pour ajouter un événement tel que STATE (lumières allumées/éteintes) et WHEN (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique).
    NOTE: Appuyez pour copier la planification d'un jour à un autre, ou copiez la planification complète dans une nouvelle planification ou dans une planification existante, qui la remplacera.
  8. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder le programme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?