DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-04

Dépannage dans Quick Home Connect

Symptôme

Cause possible

Solution

Le voyant s'affiche en orange Puck (interrupteur d'éclairage du module Micro).

L'appairage n'est pas terminé et revient à la réinitialisation d'usine.

Appariez à nouveau le commutateur sans fil et l'appareil. Consultez le document Couplage commutateur sans fil avec commutateur d'éclairage du module Micro,

L’interrupteur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable.

L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l'un de l'autre.

Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil.

Le commutateur sans fil a perdu l'appariement.

Appairez l’appareil à nouveau

La batterie du commutateur sans fil est déchargée.

Remplacez la pile du commutateur sans fil.

Scénario

Procédure

Contrôlez plusieurs appareils avec un seul commutateur sans fil.

Pour centraliser le contrôle avec un commutateur sans fil, commencez par le coupler avec des appareils déjà connectés. Ensuite, appariez le nouvel équipement au groupe/réseau existant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?