DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Über das Gerät

Der Wiser Schaltaktor 1fach UP (nachstehend Puck-Schalter / Schaltaktor genannt) kombiniert die Vorteile der intelligenten Schaltfunktion mit herkömmlichen mechanischen Drucktaster-Schaltern. Er wandelt einen herkömmlichen Schalter in ein verbundenes Gerät um, das über den Schalter oder über die Wiser App. Es kann ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten schalten.
HINWEIS: Steuern Sie keine Geräte, die von einer permanenten Spannungsversorgung abhängig sind.

Zusätzliche Funktionen:

  • Fernbedienung mit maximal 10 mechanischen Drucktastern.

  • Zeitplan über Wiser Home App einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?