DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-04

Einrichten eines Zeitplans

Die Geräte können vollständig nach Zeitplan gesteuert werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, funktionieren die Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt.
So erstellen Sie einen Zeitplan:
  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .
  2. Gehen Sie zu Zeitplan > , um einen Zeitplan zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein (A).
  4. Wählen Sie im Menü TYP die Option Leuchten (B).
  5. Wählen Sie im Menü ANWENDEN FÜR aus den aufgeführten Geräten die Option Unterputz-Schaltaktor (C) aus.
  6. Tippen Sie auf Erstellen, um Ereignisse einzurichten.
  7. Tippen Sie , um eine Schaltzeit hinzuzufügen, z. B. ZUSTÄNDE (Leuchten ein/aus) und WANN (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder bestimmter Zeitbereich).
    HINWEIS: Tippen Sie , um das Zeitprogramm von einem Tag auf einen anderen zu kopieren, oder kopieren Sie das gesamte Zeitprogramm in ein neues oder ein bestehendes Zeitprogramm, das es überschrieben wird.
  8. Tippen Sie auf Einstellung, um den Zeitplan zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?