DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Das Gerät testen

Bevor Sie das Aktor- verwenden, testen Sie es manuell und vergewissern Sie sich, dass es funktioniert, wenn es mit den Geräten verbunden ist.

WARNUNG
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
  • Beachten Sie die Vorschriften für die Arbeit mit spannungsführenden Teilen.
  • Schalten Sie die Gerätetaster nur mit isolierten Zusatzgeräten aus, die die Anforderungen der Norm EN 60900 erfüllen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Drücken Sie 1-mal kurz die Drucktaste, um das angeschlossene Gerät ein-/auszuschalten.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?