DUG_Micromódulo Interruptor_WH-04

Acerca do Quick Home Connect

O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa funções como comutação, regulação e controlo de estores utilizando o Comutador sem fios ligado (a seguir designado por Comutador sem fios) através de uma rede Zigbee.

O Sem fios interrutor O é um interrutor de botão de pressão sem fios alimentado por bateria que é utilizado para controlar dispositivos Zigbee (tais como regulador de tensão, persiana, interrutor e tomada) dentro da mesma rede Zigbee.

Limitações

  • O Quick Home Connect só funciona como uma solução de controlo de divisão.

  • Com um interrutor sem fios de 1 elemento, não pode misturar iluminação e controlo de estores. No entanto, com um interrutor sem fios de 2 elementos, pode atribuir um elemento para regulação/comutação e o outro para controlo de estores, ou vice-versa.

  • Esta solução não suporta o controlo remoto, utilização de aplicações de smartphone ou funcionalidades de programação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?