DUG_Micromódulo Interruptor_WH-06

Acerca do dispositivo

O Micromódulo interruptor Wiser (a seguir designado por Micromódulo / Micromódulo interruptor) combina as vantagens de funcionalidade do interruptor inteligente com os interruptores de botão de pressão mecânico comuns. Transforma um interruptor convencional num dispositivo conectável que pode ser controlado a partir do interruptor ou através da aplicação Wiser. Pode mudar cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas.
NOTA: Não controle dispositivos que dependam de uma fonte de alimentação permanente.

Características adicionais:

  • Controlado remotamente com um máximo de 10 botões de pressão mecânicos.

  • Definir um horário através do Wiser Início aplicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?