Emparelhar o interruptor sem fios com o interruptor de luz do módulo Micro (Micromódulo)
- No interrutor sem fios. Prima ligeiramente o da parte de cima do basculante 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
-
ATENÇÃO PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO- Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
- Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.- Prima o botão configurar/repor 5 vezes numa sequência rápida no Micromódulo com uma chave de fendas.
- Pressione o botão de pressão mecânico cinco vezes em sucessão rápida.
O LED de estado pisca a verde no Micromódulo.NOTA: Se Puck estiver localizado atrás do botão de pressão mecânica, o LED do estado não estará visível.A carga (luz) conectada ao Micromódulo pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no Micromódulo. O Micromódulo pode agora ser controlado pelo interruptor sem fios.