DUG_Micromódulo Interruptor_WH-05

Configurar uma programação

Os dispositivos podem ser totalmente controlados por um agendamento. Uma vez definida a programação, os dispositivos funcionam a uma determinada hora.
Para criar uma programação:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Programação > para criar uma programação.
  3. Introduza o nome da programação (A).
  4. No menu TIPO, selecione Luzes (B).
  5. No menu APLICA-SE A, selecione Micromódulo interruptor (C) a partir dos dispositivos listados.
  6. Toque em Criar para configurar eventos.
  7. No menu EVENTOS, selecione um dia e, em seguida, toque para adicionar um evento como ESTADO (luzes ligadas/desligadas) e QUANDO (nascer do sol/pôr do sol ou intervalo de tempo específico).
  8. Toque em Definir para guardar a programação.
    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base naquilo que necessita. Selecione os dias, toque em , defina o estado ligado/desligado e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

    • Quando a programação começar, pode ver o até à hora no separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?