DUG_Micromódulo Interruptor_WH-07

Testar o dispositivo

Antes de utilizar o módulo , teste-o manualmente e certifique-se de que funciona quando conectado aos dispositivos.

ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
  • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Prima brevemente o botão de pressão teste uma vez, o dispositivo conectável liga-se/desliga-se.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?