DUG_Micro módulo interruptor_WH-07

Información sobre el dispositivo

El Micro módulo interruptor Wiser (en lo sucesivo, micro módulo interruptor/micromódulo) combina las ventajas de la funcionalidad de los interruptores inteligentes con los interruptores de pulsador mecánicos comunes. Transforma un conmutador convencional en un dispositivo conectado que se puede controlar desde el conmutador o a través de la aplicación Wiser . Puede conmutar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas.
NOTA: No controle ningún dispositivo que dependa de una fuente de alimentación permanente.

Características adicionales:

  • Control remoto con un máximo de 10 pulsadores mecánicos.

  • Configuración de un cronograma por Wiser Hogar aplicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?