DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-06

Por su propia seguridad

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
La instalación eléctrica solo deben realizarla profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:
  • Conexión a redes de instalación.
  • Conexión de varios dispositivos eléctricos.
  • Tendido de cables eléctricos.
  • Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • Observe la normativa vigente para trabajar con piezas activas.
  • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?