DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-04

Indicación LED

Emparejamiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse brevemente el botón de ajuste/restablecimiento o el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Una vez completado el emparejamiento, el LED brilla en verde durante unos segundos antes de apagarse.

Restablecimiento del dispositivo

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Pulse brevemente el botón de ajuste/restablecimiento o pulse el botón 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante > 10 s.

El LED parpadea en rojo una vez por segundo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. A continuación, el dispositivo se reinicia y el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?