DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-04

Ajuste de un horario

Los dispositivos pueden controlarse por completo según el horario. Una vez configurada la programación, el dispositivo funcionará a una hora determinada.
Para crear una planificación:
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Vaya a Programaciones > para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre de la programación (A).
  4. En el menú TIPO, seleccione Luces (B).
  5. En el menú SE APLICA A, seleccione Micro módulo de interruptores (C) de los dispositivos enumerados.
  6. Pulse Crear para configurar eventos.
  7. Pulse para agregar un evento como ESTADO (luces encendidas/apagadas) y CUÁNDO (salida y puesta del sol o intervalo de tiempo específico).
    NOTA: Pulse para copiar la programación de un día a otro o copiar la programación completa en una nueva programación o en una existente, que la sobrescribirá.
  8. Pulse Definir para guardar la programación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?