DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-06

Comprobación del dispositivo

Antes de usar el micro , compruebe manualmente el micro y asegúrese de que funcione cuando esté conectado a los dispositivos de iluminación.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • Observe la normativa vigente para trabajar con piezas activas.
  • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Pulse una vez el de prueba y el dispositivo conectado se encenderá/apagará.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?