DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-04

Solución de problemas en Quick Home Connect

Síntoma

Posible causa

Solución

El LED está en ámbar en el micromódulo (micromódulo interruptor de luz).

El emparejamiento no se completó y se han restablecido los ajustes de fábrica.

Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte Emparejamiento del interruptor inalámbrico con el micromódulo interruptor de luz,

El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable.

El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro.

Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo.

El interruptor inalámbrico ha perdido la conexión.

Vuelva a emparejar el dispositivo

La batería del interruptor inalámbrico está descargada.

Reemplace la batería del interruptor inalámbrico.

Escenario

Procedimiento

Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico.

Para centralizar el control con un interruptor inalámbrico, primero hay que emparejarlo con dispositivos ya conectados. A continuación, empareje el dispositivo nuevo al grupo/red existente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?