DUG_Micromódulo interruptor de luz_WH-06

Encendido/apagado del Puck con la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, puedes encender o apagar el Puck de forma remota.
Para encender o apagar el Puck con la aplicación:
  1. En la pestaña Control, toque Todos o Habitación en la que se encuentra el dispositivo.
  2. Toque (A) para encender o apagar el Puck.
    SUGERENCIA: También puede encender/apagar el dispositivo cuando lo añada a sus Favoritos desde la pantalla Inicio. Para obtener más información sobre Favorito, consulte el tema Administrar favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.
    NOTA: La pestaña Control no estará visible si solo tiene un dispositivo en el Sistema Wiser. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?