Dépannage dans Quick Home Connect
Symptôme |
Cause possible |
Solution |
---|---|---|
Le voyant s'affiche en orange variateur (variateur micromodule multifils). |
L'appairage n'est pas terminé et revient à la réinitialisation d'usine. |
Appariez à nouveau le commutateur sans fil et l'appareil. Consultez le document Commutateur sans fil d'appariement avec variateur à micromodule multifils. |
L’interrupteur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable. |
L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l'un de l'autre. |
Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil. |
Le commutateur sans fil a perdu l'appariement. |
Appairez l’appareil à nouveau
|
|
La batterie du commutateur sans fil est déchargée. |
Remplacez la pile du commutateur sans fil. |
Scénario |
Procédure |
---|---|
Contrôlez plusieurs appareils avec un seul commutateur sans fil. |
Pour centraliser le contrôle avec un commutateur sans fil, commencez par le coupler avec des appareils déjà connectés. Ensuite, appariez le nouvel équipement au groupe/réseau existant. |