DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
Gefahr von elektrischem Schlag, Explosion oder Lichtbogen
Die sichere Elektroinstallation darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
  • Anschluss an Installationsnetze
  • Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
  • Verlegung von Elektroleitungen
  • Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
GEFAHR
Gefahr durch elektrischen Schlag
  • Stellen Sie sicher, dass der Anschlussbereich der Klemmen nicht mit den Metallteilen eines Geräts in Berührung kommt.
  • Schließen Sie die Ausgänge nicht mit dem Neutralleiter kurz.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?