Fehlerbehebung in Quick Home Connect
Problem |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Die LED leuchtet orange im Dimmer (Dimmaktor UP). |
Kopplung nicht abgeschlossen und Rücksetzung auf Werkseinstellung. |
Koppeln Sie den Funktaster und das Gerät erneut. Siehe Funktaster mit Dimmaktor 1fach UP koppeln. |
Der Funktaster kann das Gerät nicht zuverlässig steuern. |
Der Funktaster und das Gerät sind zu weit voneinander entfernt. |
Positionieren Sie den Funktaster näher am Gerät. |
Die Kopplung des Funktasters wurde unterbrochen. |
Gerät erneut koppeln |
|
Die Batterie des Funktasters ist entladen. |
Batterie des Funktasters austauschen. |
Szenario |
Verfahren |
---|---|
Mehrere Geräte mit einem Funktaster steuern. |
Um die Steuerung mit einem Funktaster zu zentralisieren, koppeln Sie ihn zuerst mit bereits verbundenen Geräten. Verbinden Sie dann das neue Gerät mit der vorhandenen Gruppe/dem Netzwerk. |