DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-01

Acerca de Quick Home Connect

Quick Home Connect es una solución de conectividad inalámbrica para los dispositivos Zigbee que no necesita un Hub o una aplicación móvil. Quick Home Connect es el punto de partida para la automatización inalámbrica del hogar. Realiza funciones como control de conmutación, atenuación y obturador utilizando el Interruptor inalámbrico conectado (en lo sucesivo denominado conmutador inalámbrico) a través de una red Zigbee.

El Conexión conmutador es un interruptor de botón pulsador inalámbrico alimentado por batería que se utiliza para controlar dispositivos Zigbee (como atenuador de intensidad, obturador, interruptor y toma de corriente) dentro de la misma red Zigbee.

Limitaciones

  • Quick Home Connect funciona solo como una solución de control de habitaciones.

  • Con un interruptor inalámbrico de 1 espacio, no puede mezclar el control de la iluminación con el de la persiana. Sin embargo, con un interruptor inalámbrico de 2 espacios, puede asignar un espacio para la atenuación/conmutación y el otro para el control del obturador, o viceversa.

  • Esta solución no admite funciones de control remoto, uso de aplicaciones móviles ni programaciones horarias.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?