Solución de problemas en Quick Home Connect
Síntoma |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
El LED está en ámbar en el regulador (micromódulo regulador multicable). |
El emparejamiento no se completó y se han restablecido los ajustes de fábrica. |
Vuelva a emparejar el interruptor inalámbrico y el dispositivo. Consulte Emparejamiento del interruptor inalámbrico con el micromódulo regulador multicable. |
El interruptor inalámbrico no puede controlar el dispositivo de manera fiable. |
El interruptor inalámbrico y el dispositivo están demasiado alejados el uno del otro. |
Coloque el interruptor inalámbrico más cerca del dispositivo. |
El interruptor inalámbrico ha perdido la conexión. |
Vuelva a emparejar el dispositivo |
|
La batería del interruptor inalámbrico está descargada. |
Reemplace la batería del interruptor inalámbrico. |
Escenario |
Procedimiento |
---|---|
Controle varios dispositivos con un solo interruptor inalámbrico. |
Para centralizar el control con un interruptor inalámbrico, primero hay que emparejarlo con dispositivos ya conectados. A continuación, empareje el dispositivo nuevo al grupo/red existente. |