DUG_Wiser Plug_WH-05

Gestion de la fonction délestage

La gestion de la fonction délestage empêche le disjoncteur de se déclencher en coupant la charge (par exemple, chauffe-eau, prise EV) ou en réduisant la puissance de la charge. La consommation totale du système est ainsi maintenue sous une limite définie. La valeur limite est définie par votre limite de contrat. Reportez-vous au paragraphe Réglage du tarif - Tarif heures pleines/heures creuses. Les appareils éligibles seront automatiquement ajoutés à la gestion de la fonction délestage.
IMPORTANT:
  • Lorsqu’un appareil est géré par la gestion de la fonction délestage, vos programmes, moments et automatismes ne fonctionneront pas pour cet appareil.

  • Cette fonction est disponible uniquement en France et en Allemagne.

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 appareils individuels.

Appareils pris en charge :

  • Micromodule de puissance (chauffe-eau)

  • Prise EV

  • Prise intelligente

  • Prises de courant intelligentes

Conditions indispensables :

  • Configurez un de vos Powertag en tant que réseau. Reportez-vous à Appairage du PowerTag principal.

  • Définissez la Limite du contrat.


     Une limite de contrat est réglée automatiquement lors de l’appairage du PowerTag principal en tant que réseau. Vous pouvez modifier la limite du contrat ultérieurement si la valeur de réseau définie pendant l’installation du Powertag ne correspond pas au tarif. Reportez-vous au paragraphe Réglage - Tarif heures pleines/heures creuses.
  • Appairez les appareils pris en charge. Reportez-vous au paragraphe Appairage de l’appareil (en fonction des appareils que vous avez installés) - Micromodule de pilotage, Prise EV, Prise intelligente, Prise de courant intelligente.

Activation de la gestion de la fonction délestage

Une fois les conditions préalables remplies, l’utilisateur est averti que cette fonction est disponible. L’écran Fonction délestage s’affiche sur la page Accueil.

  1. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l’écran suivant.

  2. Appuyez sur pour fermer l’écran superposé.

    • Les appareils pris en charge sont enregistrés automatiquement.

Désactivation de la gestion de la fonction délestage

La fonction de gestion du délestage des appareils pris en charge peut être désactivée à tout moment.

  1. Sur la page Accueil, appuyez sur > Gestion de la fonction délestage > Gestion de l’énergie.

    Appuyez sur le commutateur à bascule (A) pour les appareils que vous voulez désactiver.
    Si l’appareil est en cours d’utilisation, une notification vous avertira que la désactivation de cette fonction peut provoquer une coupure d’alimentation.

  2. Appuyez sur Continuer pour désactiver.

État d’activation

Sur la page Accueil et la page du panneau de commande des appareils, (A) indique l’état de la gestion de la fonction délestage.

  • L’appareil sera généralement à l’arrêt pendant jusqu’à 10 minutes. Il redémarrera automatiquement lorsque l’alimentation est disponible.

  • Si vous souhaitez activer l’appareil dans la page Accueil ou la page du panneau de commande, une fenêtre Attention s’affiche pour vous avertir que l’appareil est géré activement. Lisez les informations et appuyez sur Accéder aux paramètres et désactivez le commutateur à bascule pour supprimer l’appareil de la gestion de la fonction délestage.

État en direct

Lorsque la fonction délestage est activée pour un appareil, le délestage (A) s’affiche dans l’onglet En direct.

Dépannage

Erreur

Cause possible

Solution

L’algorithme est actuellement indisponible est affiché dans l’onglet En direct.

  • L’appareil est hors ligne.
  • Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données de l’appareil.
  • Problème technique.

Redémarrez votre passerelle.
Si le problème persiste, contactez votre installateur ou consultez Aide et assistance et sélectionnez votre pays.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?