DUG_Wiser Plug_WH-08

À propos de l’appareil

La prise intelligente de Wiser (ci-après dénommée Fiche) dispose d'un bouton-poussoir qui vous permet d'allumer et d'éteindre manuellement vos appareils électriques ou de les commander via l'application Wiser Home. Il alimente l’appareil électrique qui lui est raccordé. La prise fonctionnera dans n’importe quelle prise murale lorsqu’elle est branchée. La prise murale doit pour cela être activée.

La prise agit comme un prolongateur de portée de signaux de radiofréquence (RF) pour commander vos appareils électriques à distance. Elle dispose d’un prolongateur de portée de signaux RF intégré pour permettre la connectivité avec les équipements plus éloignés de la passerelle Wiser.

Avantage de l’utilisation de la prise :

  • Configuration de plusieurs horaires pour activer/désactiver la prise.

  • Réglage de la notification sur alarme en cas de consommation électrique élevée ou faible.

Caractéristiques de la prise :

  • Commande mobile ou manuelle à tout moment et en tout lieu avec l’application Wiser

  • Fonctionne avec Amazon Alexa, l’assistant Google et Siri

Schéma des éléments de fonctionnement

A. Bouton Marche/Arrêt

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Contenu utile ?