DUG_Wiser Plug_WH-10

Identification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez identifier la prise à partir des autres équipements disponibles dans la pièce.
Pour identifier la prise :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Prise intelligente > Identification (A).
    NOTE:
    • Cette fonction fait clignoter la LED de la prise en vert pour vous permettre de trouver l’équipement actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED de la prise peuvent prendre jusqu’à une minute.

    • La LED de la prise continuera de clignoter jusqu’à ce que vous appuyiez sur OK

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?