DUG_Wiser Plug_WH-10

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihren Plug mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub, um auf den Plug zuzugreifen und ihn zu steuern.
So verbinden Sie den Plug:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > und tippen Sie auf Haushaltsgeräte > Smart Plug.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Haushaltsgeräte > Smart Plug navigieren.
    VORSCHLAG: Der nächste Bildschirm zeigt den Verbindungsprozess des Plugs.
  3. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  4. Drücken Sie die obere Taste des Plugs dreimal schnell.
  5. Warten Sie einige Sekunden, bis der Plug erfolgreich verbunden wurde.
  6. Wenn das Gerät verbunden ist, tippen Sie auf (A) und wählen Sie ein für Ihre Last geeignetes Symbol und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Das Symbol für den elektrischen Stecker wird standardmäßig zugewiesen.
  7. Tippen Sie auf (B) und weisen Sie einen Namen zu.
  8. Tippen Sie auf Weiter, um den Plug einem vorhandenen oder neuen Raum zuzuweisen.
  9. Tippen Sie auf Eingeben.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?