DUG_Wiser Plug_WH-10

Schaltvorgang mit der App

Mit der Wiser Home App können Sie den Plug per Fernzugriff ein-/ausschalten.

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Kontrolle und tippen Sie auf Alle Geräte oder eine Registerkarte des Raumes, in dem sich der Plug befindet.

  2. Tippen Sie auf (A), um den Plug ein- oder auszuschalten.

VORSCHLAG: Sie können das Gerät auch über den Startbildschirm ein- und ausschalten und die Helligkeit anpassen, wenn Sie es zu Ihren Favoriten hinzufügen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?