DUG_Wiser Plug_WH-08

Zu Ihrer Sicherheit

HINWEIS
GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS
Das Produkt immer entsprechend den angegebenen technischen Daten bedienen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS
• Der Smart Plug darf nur im Innenbereich verwendet werden.
• Um den Smart Plug von der Spannungsversorgung zu trennen, ziehen Sie ihn aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung im angebundenen Stromkreis aus.
• Schließen Sie keine Smart Plugs nacheinander an.
• Installieren Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen.
• Setzen Sie den Smart Plug nicht brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Explosivstoffen aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?