DUG_Tomada Wiser_WH-09

Acerca do dispositivo

A ficha inteligente de Wiser (doravante designada por Ficha) tem um botão de pressão que lhe permite ligar e desligar manualmente os aparelhos elétricos ou controlá-los através da Aplicação Wiser Home. Fornece energia ao aparelho elétrico à qual está ligado. A tomada móvel funcionará em qualquer tomada de parede à qual estiver ligada. A tomada de parede tem de estar ligada para que funcione.

A tomada móvel atua como um extensor de alcance do sinal de radiofrequência (RF) para controlar remotamente os seus aparelhos elétricos. Tem um extensor de alcance do sinal de radiofrequência incorporado para permitir a conectividade aos dispositivos mais afastados do Hub Wiser.

Vantagem de utilização de uma tomada móvel:

  • Configurar várias programações para ligar/desligar a tomada móvel.

  • Configurar a notificação para o alarme quando o consumo de energia for (alto ou baixo).

Funcionalidades da tomada móvel:

  • Controlo remoto ou manual a qualquer momento, em qualquer lugar com a aplicação Wiser

  • Funciona com a Amazon Alexa, o Google Assistant e a Siri

Diagrama dos elementos de funcionamento

A. Botão ligar/desligar

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Isto foi útil?