DUG_Alarma de humo DC_WH-01

Ajuste del brillo del LED

Puede cambiar la luminosidad del LED a mínima y máxima manualmente o utilizando la aplicación Wiser Home.

Cambio manual del brillo del LED

  1. Cuando el dispositivo esté en modo standby, pulse el botón Prueba/Silencio 3 veces antes de que pasen 2 s.

  2. Cuando el LED rojo esté encendido, pulse brevemente el botón Prueba/Silencio para cambiar entre Min. y Máx. de luminosidad del LED.

  3. Pulse de nuevo el botón Prueba/Silencio 3 veces antes de que pasen 2 s para guardar el nivel de luminosidad ajustado. De lo contrario, puede esperar 30 segundos para que se apague el LED de standby y, a continuación, se guardará el nivel de luminosidad.

Cambio del brillo del LED mediante la aplicación

  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Pulsar Dispositivos > Detector de humo inalámbrico > Indicador LED (A).

  3. Pulsación corta Configuración/restablecimiento (S/R) en el dispositivo para reactivarlo antes de cambiar el nivel de brillo.

  4. En la aplicación, seleccione una de las siguientes (B):

    • Máximo

    • Mínimo

  5. Pulsar OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?