DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Lysdiode-indikatorer

Parring

Brugerhandling

Lysdiode-indikator

Status

Tryk på funktionstasten 3 gange

Lysdioden blinker orange én gang i sekundet.

Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i nogen tid, inden den slukkes.

Nulstilling

Brugerhandling

Lysdiode-indikator

Status

Tryk på funktionstasten 3 gange, og hold den nede én gang i > 10 sek.

Efter 10 sek. begynder lysdioden at blinke rødt.

Føleren befinder sig i reset-tilstand. Den nulstilles til fabriksindstillingerne efter 10 sekunder. Sensoren genstarter, og lysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes.

Batteriniveau

Lysdiode-indikator

Status

Lysdioden blinker orange én gang i minuttet med en biplyd.

Batteriniveauet er lavt (< 10 %), udskift batteriet.

BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse på appen.

Identifikation af enheden

Lysdiode-indikator

Status

Lysdioden blinker grønt.

 Sensoren er forbundet til Wiser Hub.

BEMÆRK: Denne funktion startes fra app'en for at identificere sensoren.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.