DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-04

Pour votre sécurité

AVIS
ENDOMMAGEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
  • Évitez les emplacements où le capteur risque d’être cogné accidentellement ou déplacé de toute autre manière. Les meilleurs emplacements sont sur le sol dans les coins, dans des armoires avec tuyauterie apparente, sous des armoires ou autres équipements fixes.
  • Ne placez pas le capteur juste au-dessous de l’endroit où une fuite est probable.
  • Ne placez pas le capteur dans une zone où il y a de la pluie, de la fumée d’huile et de la vapeur de cuisson.
  • N’installez pas le capteur à un endroit où il y a de l’eau contaminée, par exemple par de l’huile, ou de l’eau gelée, comme de la glace ou de la neige.
  • N’immergez pas complètement le capteur dans l’eau.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?