DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-06

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

Le capteur déclenche l’automatisation / la programmation, mais n’affiche pas l’état sur l’application.

Le capteur peut faire l’objet d’une mise à jour du micrologiciel OTA (over-the-air).

Attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel, puis vérifiez que le capteur signale l’état.

NOTE: La mise à jour du micrologiciel s’exécute en arrière-plan.

La LED clignote en orange avec un bip sonore.

La pile du capteur est faible ou vide.

Remplacez la pile de l’équipement
NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s’affiche sur l’application.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.