DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-06

Exemple d’automatisme

Cette démonstration vous montre comment créer un automatisme qui désactive la connectée à la machine à laver lorsque le capteur détecte une fuite d’eau à proximité du sol de la machine à laver.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Automatismes > pour créer un automatisme.
  3. Pour appuyez sur Ajouter des conditions > Changement d’état d’un appareil > Capteur de fuite d’eau > Fuite détectée > Enregistrer (A).

  4. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et > Contrôler un appareil > , appuyez sur (B) à désactiver, puis appuyez sur Enregistrer.
  5. Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente le mieux votre automatisme en appuyant sur (C).
  6. Saisissez le nom de l’automatisme (D) et cliquez sur Sauvegarder (E).
    NOTE: Une fois l’automatisme enregistré, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes. Vous pouvez appuyer sur l’interrupteur à bascule de l’automatisme pour l’activer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?