DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-02

Création d’un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions généralement effectuées ensemble, déclenchées automatiquement ou à des moments programmés. En utilisant l’application Wiser, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.
Pour créer un automatisme :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Toucher Automatismes > pour créer une automatisation. .
    NOTE: Max. 10 automatismes peuvent être ajoutés
  3. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes (B) :
    • Toutes les conditions: Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
    • Toute condition: Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (C) :
    • Changement d’état d’un équipement: Sélectionnez un appareil pour activer l’automatismes.
    • Mode Absence: Activez / Désactivez le mode Absence pour déclencher une action.
      SUGGESTION: Le mode en déplacement peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour plus d'informations, consultez Mode Absence.
  5. Appuyez sur Changement d'état de l'appareil > Capteur de fuite d'eau et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Pas de fuite
    • Fuite détectée
    Par exemple, lorsqu’une fuite d’eau est détectée.

    NOTE: .
    • Max. 10 conditions peuvent être ajoutées.

    • Pour supprimer une condition, balayez vers la gauche, puis appuyez sur .

  6. Pour définir une heure spécifique pour votre automatisation, appuyez sur Quand > Ajouter l'heure et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :
    • Heure spécifique du jour: lever du soleil, coucher du soleil, personnalisé
    • Période de temps: Journée, nuit, personnalisée
    NOTE:
    • Max. 10 entrées peuvent être ajoutées.

    • Pour supprimer une heure spécifique, balayez vers la gauche et appuyez sur .

  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l'une des options suivantes (E):
    • Contrôler un appareil: sélectionnez un équipement que vous souhaitez déclencher.
    • Envoyer une notification: activez la notification pour l’automatisme.
    • Activer un moment: sélectionnez le moment auquel vous souhaitez déclencher.
    NOTE:
    • Max. 10 actions peuvent être ajoutées.

    • Pour supprimer une action, balayez vers la gauche l'action et appuyez sur .

  8. Entrez le nom de l'automatisation (F) .

    Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automatisation en appuyant sur .

  9. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    L' (G) vous permet d'activer ou de désactiver l'automatisation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?