DUG_Sensor fuga de água _WH-03

Para a sua segurança

AVISO
DANOS NO EQUIPAMENTO
  • Evitar locais onde o sensor possa ser acidentalmente pontapeado ou de outro modo deslocado. As melhores localizações são as esquinas no chão, dentro de armários com canos expostos, sob armários ou outros móveis.
  • Não coloque o sensor imediatamente por baixo do local onde a fuga pode ocorrer.
  • Não coloque o sensor numa área com chuva, fumo de óleo e vapor de cozinha.
  • Não instale o sensor num local com água contaminada, como óleo ou água congelada, como gelo ou neve.
  • Não mergulhe completamente o sensor na água.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?