DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o sensor para as predefinições de fábrica.
  1. Pressione a tecla de função três vezes (<0,5 s) e depois pressione a tecla de função uma vez (>10 s) a longo prazo, o LED pisca a vermelho após 10 s e então solte a tecla de função.

    Após a reinicialização bem sucedida do sensor, o LED para de piscar. Em seguida, o sensor reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.

    NOTA: Após a reposição, o LED desliga-se para poupar a bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?