DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Informações técnicas

Bateria

3 VCC, LR03 AAA × 2

Vida útil da bateria

Até 5 anos (pode variar com base na utilização, na frequência de atualização do firmware e ambiente)

Potência nominal

≤ 90 mW

Frequência de funcionamento

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de rádio transmitida

≤ 9 dBm

Classificação IP

IP44

Temperatura de funcionamento

-10 °C a 50 °C

Humidade relativa

10% a 95%

Nível de som

≥ 70 dB a 3 m de distância

Dimensões (A × L × P)

70,8 × 68,68 × 18,96 mm

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?