DUG_Water Leakage Sensor_WH-02

Ajuste de la ubicación del dispositivo

Puede cambiar la ubicación del dispositivo usando la app Wiser Home (tales como dormitorio, sala, comedor, etc.).
  1. En la página Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos, seleccione el dispositivo de la lista cuya ubicación desea cambiar.
  3. Pulse Ubicación para abrir la página de ajustes.
  4. En la página de ajustes, puede introducir Nuevo nombre de habitación (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede quitarlo de la habitación existente. Pulse Quitar de la habitación (C).
  5. Una vez que se hayan realizado los cambios, pulse Enviar (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?