DUG_Sensor de inundación _WH-05

Ejemplo de una automatización

Esta demostración le muestra cómo crear una automatización que desactive conectado a la lavadora cuando el sensor detecta una fuga de agua cerca del piso de la lavadora.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Automatizaciones > para crear una automatización.
  3. Para añadir una condición, toque Añadir condición > Cambio de estado del dispositivo > Sensor de inundación > Fuga detectada > Establecer (A).

  4. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir acción y > Controlar un dispositivo > , toque (B) para apagar y, a continuación, toque Establecer.
  5. Puede elegir la imagen de portada que mejor represente su automatización tocando (C).
  6. Introduzca el nombre del sistema de automatización (D) y toque Guardar (E).
    NOTA: Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización. Puede tocar el interruptor de alternancia en la automatización para activarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?