DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Con la aplicación Wiser Home, puede emparejar su dispositivo con Wiser Hub.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > >Seguridad y protección > Sensor de fugas de agua.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Seguridad y protección > Sensor de fugas de agua.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Pulse Siguiente, realice 3 pulsaciones cortas de la tecla de función y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que se ha unido el sensor.
  5. Pulse para introducir el nombre del sensor.
  6. Pulse Siguiente y asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y pulse Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

    Ahora, puede ver el sensor recién añadido en la pestaña Control, en las pestañas Todo y Habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?