DUG_Water Leakage Sensor_WH-06

Comprobación del historial del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede acceder al historial del sensor, el cual registra los casos en los que se detectó una fuga de agua. Cada evento es registrado por el sensor y almacenado de forma segura en la nube.
NOTA: Si se pierde la conexión con la nube, los eventos de fuga detectada no se mostrarán en el historial.
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, pulse Historial.
    SUGERENCIA: La página de historial muestra todos los eventos registrados, incluso si el interruptor de alternancia de notificación del sensor está desactivado. Para obtener más información acerca del interruptor de alternancia de notificación del sensor, consulte Ajuste de la notificación del dispositivo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.