0600IB1201

Sección 6: Equipo de pruebas disponible

Equipo de pruebas para los interruptores con marcos en L, M, N, P y S y unidades de disparo MicroLogic

Equipo de medición de corriente

Los medidores de corriente (números de catálogo ALAM y ALAMP) ofrecen funciones de medición de corriente en tiempo real y, si el interruptor se dispara, estos medidores indican el tipo de disparo:

  • Sobrecarga

  • Cortocircuito

  • Falla a tierra

El medidor de corriente proporciona un medio sencillo de diagnosticar problemas provocados por un disparo, y viene instalado en los interruptores que incluyen todas las funciones (LE, ME, NE, PE y SE). El medidor de corriente proporciona asistencia en línea sobre:

  • Identificación de fases sobrecargadas o desequilibradas

  • Definición del nivel de la corriente de falla a tierra que circula en el circuito.

El equipo ALAM se usa en todos los interruptores marcos L, M, N y S con unidad de disparo MicroLogic™. El equipo ALAMP se usa en todos los interruptores con marco P con unidad de disparo electrónico MicroLogic, y su diferencia se debe a la orientación de la cavidad de la unidad de disparo.

Módulo de restablecimiento de memoria

Los módulos de restablecimiento de memoria (números de catálogo MTMB, MTM2 y MTM3) se usan para reiniciar los valores de la memoria de tiempo largo en los interruptores con unidad de disparo MicroLogic. Esto permite realizar la prueba de inyección primaria del interruptor de manera más rápida.

  • El módulo MTMB se usa en las unidades de disparo electrónico MicroLogic serie B.

  • El módulo MTM3 se usa en las unidades de disparo MicroLogic serie 3.

  • El módulo MTM2 se usa en los interruptores SE serie 2 con unidades de disparo electrónico.

Equipo de pruebas de inyección primaria

Los equipos de enchufe adaptador (número de catálogo SEPITK1 y SEPITK2) emplean puentes de conexión en ciertas terminales para conectar correctamente los cables de detección secundaria en los interruptores removibles SE. El equipo de pruebas SEPITK1 se usa en los interruptores SED serie 1; el equipo de pruebas SEPITK2 se usa con los interruptores SED serie 2 y posteriores.

Equipo de pruebas universal

El equipo de pruebas universal opcional (número de catálogo UST3) es un sistema basado en microprocesador y se usa para probar los interruptores LE, LX, LXI, ME, MX, NE, NX, PE, PX y SE con unidades de disparo MicroLogic. Este equipo probará completamente cada función de la unidad de disparo. El equipo de pruebas universal es un probador de inyección secundaria y no toma en consideración las tolerancias del transformador de corriente.

El equipo UTS-3 incluye:

  • El módulo de pruebas para las unidades de disparo MicroLogic estándar y de amplias funciones, serie B.

  • Un módulo de auto-prueba

  • Un cordón para la alimentación

  • Un cable de cinta

  • Un manual de instrucciones

Equipo de pruebas para los interruptores automáticos PowerPact™ P/R con unidades de disparo electrónico MicroLogic

Equipo de pruebas de amplias funciones

El equipo de pruebas de amplias funciones es un sistema basado en un microprocesador usado para probar los interruptores automáticos ComPacT™ NSJ y PowerPact™ con unidades de disparo electrónico MicroLogic. El equipo de pruebas de amplias funciones es un probador de inyección secundaria y no prueba los transformadores de corriente ni las conexiones..

El equipo de pruebas de amplias funciones ha sido diseñado como una unidad de pruebas independiente, sin embargo, también se puede usar junto con una computadora personal. El equipo de pruebas de amplias funciones por sí solo realiza las siguientes pruebas:

  • Verificar las funciones de protección (LSIG)

  • Cumplir con la curva de disparo

  • Pruebas eléctricas y mecánicas del sistema de disparo

  • Pruebas del enclavamiento selectivo de zona

  • Inhibir la protección contra fallas a tierra utilizada durante la prueba de inyección primaria

  • Inhibir las imágenes térmicas utilizadas durante la prueba de inyección primaria

  • Fuente de alimentación de control que suministra a la unidad de disparo para energizar las pantallas

Equipo de pruebas portátil

El equipo de pruebas portátil es una unidad pequeña energizada por pilas. Éste ha sido diseñado para proporcionar pruebas de inyección secundaria prácticas a los interruptores ComPacT NSJ y PowerPact con unidades de disparo electrónico MicroLogic. El equipo de pruebas portátil es energizado con pilas de 9 V y puede usarse para lo siguiente:

  • Verificar el funcionamiento de la unidad de disparo disparando el interruptor con una señal de inyección secundaria

  • Fuente de alimentación de control que suministra a la unidad de disparo para energizar las pantallas

  • Inhibir la imagen térmica durante las pruebas de inyección primaria

  • Inhibir la falla a tierra durante las pruebas de inyección primaria

  • Pruebas de enclavamiento selectivo de zona*

Equipo de pruebas disponible para los interruptores automáticos PowerPact™ H/J/L con unidad de disparo electrónico MicroLogic™

Probador de bolsillo

Probador de bolsillo

El probador de bolsillo se conecta al conector de prueba de la unidad de disparo MicroLogic. Éste energiza la unidad de disparo MicroLogic e ilumina el LED Ready. Asimismo suministra energía a la pantalla, permite realizar configuraciones con la terminal de programación y ajustes y proporciona las funciones de supresión de la memoria térmica.

El probador de bolsillo funciona con dos pilas alcalinas AA.

Probador UTA para prueba y mantenimiento

Probador UTA

El probador UTA incluye:

  • módulo de configuración y mantenimiento

  • fuente de alimentación (110–220 VCA/50-60 Hz, 24 VCC - 1 A)

  • cable especial MicroLogic para la conexión al conector de prueba de la unidad de disparo

  • cable USB estándar

  • cable RJ45 estándar

  • manual del usuario

El módulo incluido con el probador UTA realiza pruebas de funcionamiento a la unidad de disparo MicroLogic y proporciona acceso a todos los parámetros y configuraciones. Se conecta al conector de prueba de la unidad de disparo MicroLogic y puede funcionar en dos modos.

  • Modo independiente para:

    • energizar la unidad de disparo MicroLogic y comprobar su funcionamiento mediante el LED Ready

    • Proporciona supresión de fallas a tierra y supresión de la memoria térmica

  • Modo PC, conectada a una PC con una conexión USB o Bluetooth. Este modo proporciona acceso a las configuraciones de protección, ajustes de alarma y lecturas de todos los indicadores. Mediante el programa de utilidades del software RSU asociado, es posible almacenar en un archivo dedicado para cada dispositivo, todos los datos que pueden ser transferidos a otro dispositivo.

    Este modo también ofrece funciones de prueba de funcionamiento:

    • comprobar el retardo de tiempo del disparo (curva de disparo)

    • comprobar el tiempo sin disparo (coordinación)

    • comprobar la función de ZSI (enclavamiento selectivo de zona)

    • simular alarmas

    • visualizar las curvas de configuración

    • visualizar las corrientes

    • imprimir informes de pruebas

    • conexión Bluetooth opcional (en la PC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?