Section 5 — Essais de performance pour les disjoncteurs LE/LX, ME/MX, PE/PX et SE patrimoniaux
Essais de performance des disjoncteurs en général
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Effectuer les essais de performance dans l’ordre donné pour maximiser la précision des résultats des essais.
Les essais suivants sont destinés à vérifier le bon fonctionnement d’un disjoncteur. Des conditions d’essais contrôlées de façon précise par l’usine sont utilisées pour établir les courbes des caractéristiques du déclenchement. Si les résultats d’essais sur place tombent en dehors de la bande de tolérance pour les caractéristiques des courbes de déclenchement, évaluer la précision des conditions et méthodes d’essais avec attention.
Lorsque des conditions ou résultats douteux sont observés au cours d’une inspection et d’essais de performance, consulter le bureau des ventes local. Les disjoncteurs dotés d’accessoires ou modifiés à l’usine peuvent exiger une investigation spéciale. S’il est nécessaire de renvoyer un disjoncteur à l’établissement de fabrication, employer un emballage et des matériaux d’emballage appropriés pour éviter tout endommagement durant le transport. Les instructions de réemballage sont fournies dans le manuel de directives du disjoncteur.
| AVIS |
|---|
|
Risque de dommages matériels
Ne pas appliquer la tension d’essai aux circuits
de contrôle ou aux bornes d’accessoires; l’endommagement
de composants électroniques ou basse tension pourrait en résulter.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
|
Essai de résistance de l’isolation
Des conditions d’environnement sévères peuvent réduire la rigidité diélectrique des disjoncteurs à boîtier moulé. Vérifier la résistance de l’isolation pendant un essai du système électrique.
Pour vérifier la résistance d’isolation, procéder comme suit :
-
Mettre le disjoncteur hors tension et l’isoler.
-
Nettoyer le disjoncteur comme décrit précédemment.
-
En utilisant un mégohmmètre avec une capacité de 500 à 1000 VCC, appliquer la tension entre :
-
Chaque phase et la terre avec le disjoncteur en position de marche (I), contacts du disjoncteur fermés.
-
Phase à phase avec le disjoncteur en position de marche (I), contacts du disjoncteur fermés.
-
Entre chaque borne de ligne et charge avec le disjoncteur en position d’arrêt (O), contacts du disjoncteur ouverts.
-
-
Noter les valeurs de résistance. Les valeurs de résistance inférieures à un mégohm (1 000 000 Ω) doivent être examinées.
Essais des disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic
| AVIS |
|---|
|
Risque de dommages matériels
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
|
Essai de déclenchement de longue durée
L’intensité nominale de longue durée définit le niveau maximum de courant que le disjoncteur supportera de façon continue. Les disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic s’enclenchent et commencent à enregistrer le temps dès qu’un courant de phase dépasse 110 % ± 10 % de l’intensité nominale. La fonction de retard de longue durée permet des variations de la caractéristique du délai à retard inversé du disjoncteur. Ce délai détermine pendant combien de temps le disjoncteur supportera une surintensité soutenue avant d’initialiser un signal de déclenchement. La performance des fonctions de surintensité de retard inversé du disjoncteur peut être vérifiée à l’aide d’une alimentation capable de fournir un courant élevé, basse tension.
-
Désactiver complètement et retirer le disjoncteur du service.
-
Avant les essais, noter les réglages d’enclenchement et de retard pour toutes les fonctions. Important : remettre le déclencheur à ces mêmes réglages après avoir accompli la procédure de vérification.
-
Si le disjoncteur MicroLogic est doté de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre, se reporter aux procédures de vérification pour les disjoncteurs ainsi équipés, à la Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre, avant de continuer la procédure de vérification.
-
Utiliser les réglages suivants pour l’essai :
Enclenchement de longue durée / Intensité nominale = Max.
Retard de longue durée / Surcharge= Min.
Court-circuit / Court-circuit = Max.
Retard de courte durée / Court-circuit = Max. (I2t IN ou ON)
Instantané = Max.
REMARQUE: L’étiquetage et les fonctions du déclencheur sont spécifiés par les numéros de série et de catalogue du disjoncteur. Les numéros de série et de catalogue sont imprimés sur le disjoncteur. -
Raccorder le disjoncteur à une alimentation CA capable de fournir un courant élevé, basse tension. Raccorder le disjoncteur à une source d’alimentation d’essai à l’aide de tout câblage de longueur convenable et de calibre adéquat.
-
Vérifier toutes les phases du disjoncteur individuellement, ou par paires, pour les disjoncteurs munis de la protection intégrale contre les défauts à la terre, comme requis dans les procédures de vérification spéciales à la Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre.
-
Utiliser la méthode d’essai à « accroissement » lent pour déterminer le niveau d’enclenchement. Augmenter lentement le courant jusqu’à ce que le voyant d’enclenchement de longue durée brille de façon continue; ceci est défini comme le niveau d’enclenchement.
REMARQUE: Tous les disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic sont munis d’une mémoire de longue durée/surcharge ou d’une imagerie thermique. La mémoire de longue durée / surcharge peut être remise à zéro à l’aide du module approprié de remise à zéro de la mémoire. Consulter le bureau de vente local pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les modules de remise à zéro de la mémoire et les trousses d’essai. Si le module de remise à zéro de la mémoire n’est pas utilisé, attendre au moins 15 minutes pour permettre à la mémoire de s’effacer et de se remettre à zéro avant de continuer les essais. -
Pour déterminer le délai de déclenchement, régler le courant à 300 % de la valeur nominale de l’intensité. Surveiller le temps depuis le point d’enclenchement jusqu’au déclenchement du disjoncteur; c’est le délai de déclenchement.
-
Noter les valeurs de l’enclenchement et du retard et les comparer à la courbe de déclenchement appropriée.
L’essai de déclenchement de longue durée peut aussi se faire à l’aide de la trousse d’essai d’injection secondaire UTS3. Ces appareils d’essai d’injection secondaire ne vérifient pas les transformateurs de courant et les raccordements.
Essai de déclenchement de courte durée
La caractéristique d’enclenchement de courte durée d’un disjoncteur à déclenchement électronique MicroLogic ajuste le niveau de courant auquel le retard de courte durée commence à enregistrer le temps. Les niveaux d’enclenchement de courte durée sont des multiples de la taille des capteurs par le multiplicateur de la fiche de valeur nominale. La fonction de retard de courte durée détermine pendant combien de temps le disjoncteur attendra avant d’initialiser un signal de déclenchement pendant un court-circuit. La performance des fonctions de courte durée du disjoncteur peut être vérifiée à l’aide d’une alimentation CA capable de fournir un courant élevé, basse tension.
-
Dans le cas d’essai d’un disjoncteur équipé d’un interverrouillage sélectif de zone, suivre la procédure pour neutraliser l’interverrouillage sélectif de zone décrite à la Procédure de neutralisation de l’interverrouillage sélectif de zone. En cas d’utilisation d’une trousse d’essai d’injection secondaire pour ces essais, lire et observer attentivement les directives de la trousse d’essai sur l’interverrouillage sélectif de zone.
REMARQUE: Ne pas neutraliser l’interverrouillage sélectif de zone entraînera un déclenchement sans retard intentionnel. -
Si le déclencheur du disjoncteur MicroLogic est muni de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre, se reporter aux procédures de vérification pour un disjoncteur muni de cette fonction, à la Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre, avant de continuer.
-
Les disjoncteurs débrochables SE dotés de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre requièrent une fiche adaptatrice (numéro de catalogue SEPITK2) lorsqu’ils sont complètement retirés de la cellule. La fiche adaptatrice fait les raccordements de cavaliers nécessaires sur le circuit secondaire. Ces raccordements de cavaliers sont normalement faits quand le disjoncteur est en position connectée. Suivre les directives fournies avec la fiche pour assurer une application correcte.
-
Utiliser les réglages suivants pour l’essai :
Enclenchement de longue durée / Intensité nominale = Max.
Retard de longue durée / Surcharge = Max
Enclenchement de courte durée / Court-circuit = Min.
Retard de courte durée / Court-circuit = Min.
Instantané = Max.
REMARQUE: Pour les déclencheurs LE série 1B, ME séries 3, 4, 5, 5A, 5B, NE séries 1, 2, 3, 3A, 3B, PE séries 4, 5, 6, 6A, 6B et SE séries 2, 3, 3A, 3B, le réglage minimum de courte durée/court-circuit sera 0,1 I2t OUT. -
Raccorder le disjoncteur à la source d’essai à l’aide de toute longueur convenable de conducteur.
-
Pour les disjoncteurs sans protection contre les défauts à la terre, essayer tous les pôles du disjoncteur individuellement. Pour les disjoncteurs munis de la protection intégrale contre les défauts à la terre, essayer chaque pôle du disjoncteur comme noté dans la procédure de vérification spéciale indiquée à la Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre.
-
Essai d’enclenchement de courte durée
Après avoir raccordé le disjoncteur de façon appropriée, injecter dans la phase soumise à l’essai une valeur de courant juste en dessous de la valeur d’enclenchement minimale indiquée par la courbe de déclenchement. La durée du courant d’essai doit être plus longue que le temps du délai de déclenchement envisagé (déterminé à partir de la courbe de déclenchement). Le disjoncteur ne devrait pas se déclencher. Répéter l’essai en utilisant la valeur d’enclenchement maximale indiquée par la courbe de déclenchement. Le disjoncteur devrait se déclencher, indiquant un niveau d’enclenchement acceptable. Si le disjoncteur ne se déclenche pas dans le délai attendu, terminer l’essai afin d’éviter un endommagement thermique du disjoncteur. Si une valeur précise d’enclenchement est désirée, répéter l’essai à des niveaux de courant entre le maximum et le minimum. La valeur de courant la plus basse à laquelle le disjoncteur se déclenche est la valeur d’enclenchement.
-
Essai de retard de courte durée
Après avoir raccordé le disjoncteur de façon appropriée, appliquer 150 % de la valeur nominale d’enclenchement de courte durée. Le disjoncteur devrait se déclencher dans les limites de temps définies par la courbe de déclenchement. Si le disjoncteur ne se déclenche pas dans les limites de temps attendues, débrancher l’alimentation afin d’éviter un endommagement thermique du disjoncteur.
L’essai de déclenchement de courte durée peut aussi se faire à l’aide de la trousse d’essai d’injection secondaire UTS3. Ces appareils d’essai d’injection secondaire ne vérifient pas les transformateurs de courant et les raccordements.
Essai du déclenchement instantané
La fonction de déclenchement instantané d’un disjoncteur à déclenchement électronique MicroLogic détermine le niveau de courant auquel le disjoncteur se déclenche sans retard intentionnel. La fonction instantanée du disjoncteur peut être vérifiée à l’aide d’une alimentation CA capable de fournir un courant élevé, basse tension.
-
Si le disjoncteur MicroLogic est muni de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre, se reporter aux procédures de vérification pour le disjoncteur ainsi muni, à la Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre, avant de continuer.
-
Pour les disjoncteurs sans protection contre les défauts à la terre, essayer tous les pôles du disjoncteur individuellement. Pour les disjoncteurs munis de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre, essayer chaque pôle du disjoncteur comme noté dans la procédure de vérification spéciale à la Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre.
-
Après avoir raccordé et réglé le disjoncteur de façon appropriée, appliquer le courant en impulsions d’environ 10 cycles. Démarrer à 70 % de la valeur de déclenchement attendue, augmenter le courant dans chaque impulsion suivante jusqu’à ce que le disjoncteur se déclenche.
REMARQUE: Tous les disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic sont munis d’une mémoire de longue durée/surcharge ou d’une imagerie thermique. Les impulsions de surintensité sont utilisées pour vérifier l’enclenchement et le délai de courte durée et s’ajoutent à cette mémoire. Si le disjoncteur se déclenche à une valeur de courant plus basse que celle attendue après plusieurs impulsions de surintensité, il est possible qu’il se déclenche sur la fonction de longue durée. La mémoire de longue durée / surcharge peut être remise à zéro à l’aide du module approprié de remise à zéro de la mémoire. Si le module de remise à zéro de la mémoire n’est pas utilisé, attendre au moins 15 minutes pour permettre à la mémoire de s’effacer et de se remettre à zéro avant de continuer les essais. -
Comparer la valeur d’enclenchement à la courbe de déclenchement pour le disjoncteur vérifié.
L’essai de déclenchement instantané peut aussi se faire à l’aide de la trousse d’essai d’injection secondaire UTS-3. Ces appareils d’essai d’injection secondaire ne vérifient pas les transformateurs de courant et les raccordements.
Disjoncteurs avec protection intégrale contre les défauts à la terre
Les disjoncteurs à déclenchement électronique MicroLogic munis de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre demandent une attention spéciale lors de la vérification des fonctions de surcharge et de court-circuit. Les fonctions d’essais d’injection primaire unipolaires pour la surintensité à retard inversé, à temps court et instantané, entraîneront des déclenchements sur défaut à la terre dus au chemin du courant de retour ne passant pas par le disjoncteur. Pour surmonter cette difficulté, utiliser la méthode de bouclage pour les disjoncteurs MicroLogic munis de la fonction de protection intégrale contre les défauts à la terre.
Méthode de bouclage:
Boucler le courant, comme indiqué à la Procédures de vérification spéciales de surcharge et de court-circuit, équilibre la quantité de courant qui entre dans le disjoncteur et qui en sort. Cela, comme conséquence, élimine les déclenchements sur défaut à la terre en maintenant le transformateur de défaut à la terre équilibré. La vérification des pôles successifs peut être faite en variant les raccordements (boucle AC, AB, BC).
Exceptions:
Pour les disjoncteurs fixes SE, raccorder les bornes 16, 17, 18 et 19 ensemble pour neutraliser le défaut à la terre pour le besoin des essais. Pour les disjoncteurs SE débrochables, utiliser la fiche adaptatrice SEPITK2 pour faire les raccordements nécessaires.
Procédure pour les disjoncteurs utilisés avec les systèmes PowerLogicMC
Les disjoncteurs LE, ME, NE, PE et SE raccordés à un système PowerLogicMC sont raccordés via un adaptateur de communication (numéro de catalogue CIM3F). Si le disjoncteur est vérifié par la méthode d’injection primaire, le système Powerlogic peut rester raccordé au disjoncteur pendant l’essai sans affecter les résultats.
En cas d’exécution d’un essai d’injection secondaire à l’aide d’un ensemble d’essai UTS3, le système Powerlogic doit être déconnecté du disjoncteur. Cela se fait en déconnectant le raccordement par fiche à 4 broches sur l’adaptateur. L’ensemble d’essai indiquera que l’essai a échoué si le système Powerlogic reste connecté pendant l’essai. Une fois l’essai terminé, rebrancher la fiche à 4 broches sur l’adaptateur. Suivre les directives pour la version de logiciel du Powerlogic installée sur le système pour s’assurer que la communication avec le disjoncteur a été rétablie.
Procédure de neutralisation de l’interverrouillage sélectif de zone
L’interverrouillage sélectif de zone est une méthode de communication entre des dispositifs de protection électronique de déclenchement sur surintensité. L’interverrouillage sélectif de zone permet aux dispositifs interverrouillés à des niveaux différents de fonctionner ensemble comme un système dans lequel un court-circuit ou un défaut à la terre est isolé et corrigé dans un délai minimum. L’objectif de la neutralisation d’un interverrouillage sélectif de zone est de vérifier les caractéristiques des fonctions spécifiques de retard de déclenchement à temps court et sur défaut à la terre du disjoncteur. Cela est accompli en déconnectant le câblage d’entrave en installant des cavaliers comme requis. Cela entrave automatiquement le disjoncteur en cours de vérification. Étiqueter les fils d’entrave avant de déconnecter.
Réglages d’auto-entrave donne les directives d’auto-entrave (cavalier) pour chacun des disjoncteurs munis de déclencheurs MicroLogic. Utiliser du fil de calibre 14 à 18 AWG (1 à 2,1 mm²).
Réglages d’auto-entrave
| Type de disjoncteur / Série du déclencheur | Fonction (ST ou GF) |
Borne de raccordement (ancrage IN) | Vers la borne (ancrage OUT) |
|---|---|---|---|
| LE 1B | Courte durée (ST) | Nº 5 | Nº 6 |
| LE 1B | Défaut à la terre (GF) | Nº 7 | Nº 8 |
| ME 3 | Les deux | Fil violet | Fil violet |
| ME 4, 5, 5A, 5B | Courte durée (ST) | Nº 5 | Nº 6 |
| ME 4, 5, 5A, 5B | Défaut à la terre (GF) | Nº 7 | Nº 8 |
| NE 1 | Les deux | Nº 6 | Nº 7 |
| NE 2, 3, 3A, 3B | Courte durée (ST) | Nº 5 | Nº 6 |
| NE 2, 3, 3A, 3B | Défaut à la terre (GF) | Nº 7 | Nº 8 |
| PE 4 | Les deux | Nº 6 | Nº 7 |
| PE 5, 6, 6A, 6B | Courte durée (ST) | Nº 5 | Nº 6 |
| PE 5, 6, 6A, 6B | Défaut à la terre (GF) | Nº 7 | Nº 8 |
| SE 2, 3, 3A, 3B (fixe et débrochable) |
Les deux | Nº 23 | Nº 24 |
| SE 2, 3, 3A, 3B (fixe et débrochable) |
Défaut à la terre (GF) | Nº 20 | Nº 21 |
| SE débrochable (complètement retiré de la cellule) | Les deux | Utiliser SEPTIK2 (voir Trousse d'essai d'injection primaire) | Utiliser SEPTIK2 (voir Trousse d'essai d'injection primaire) |
Protection contre les défauts à la terre et essais d’indication seulement pour les systèmes radiaux
DANGER |
|---|
|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
Essai de déclenchement sur défaut à la terre
La fonction de défaut à la terre d’un disjoncteur à déclenchement électronique MicroLogic fournit une protection contre les défauts à la terre à un appareil avec des valeurs d’enclenchement et de retard réglables. La caractéristique de retard de défaut à la terre détermine combien de temps le disjoncteur attend avant d’initialiser un signal de déclenchement durant un défaut à la terre. La performance des fonctions de défauts à la terre du disjoncteur peut être vérifiée à l’aide d’une alimentation CA capable de fournir des courants élevés, basse tension.
Les disjoncteurs SE débrochables avec la fonction intégrée d’essai de défaut à la terre requièrent une fiche adaptatrice (numéro de catalogue Square D SEPITK2) quand le disjoncteur est complètement retiré du compartiment. La fiche adaptatrice fera les raccordements de cavalier nécessaires sur le circuit secondaire. Ces raccordements de cavalier sont normalement faits quand le disjoncteur est en position connectée. Suivre les directives fournies avec la fiche adaptatrice pour assurer une application correcte.
Procédure d’essai
-
Désactiver complètement et retirer le disjoncteur du service.
-
Avant les essais, noter le réglage de l’enclenchement et du retard pour toutes les fonctions. Remettre le déclencheur aux mêmes réglages après avoir terminé la procédure des essais.
-
En cas de vérification d’un disjoncteur équipé d’un interverrouillage sélectif de zone, suivre la procédure pour neutraliser l’interverrouillage sélectif de zone indiquée à la Procédure de neutralisation de l’interverrouillage sélectif de zone. En cas d’utilisation d’un kit d’essai d’injection secondaire pour ces essais, lire et observer attentivement les directives du kit d’essai sur l’interverrouillage sélectif de zone.
REMARQUE: Ne pas neutraliser l’interverrouillage sélectif de zone aboutira à une imprécision des temps de déclenchement. -
Utiliser ces réglages pour l’essai :
Enclenchement de longue durée / Intensité nominale = Max.
Retard de longue durée / Surcharge = Max.
Retard de courte durée / Court-circuit = Max. (I2t IN ou ON)
Instantané = Max.
Enclenchement sur défaut à la terre = Min.
Retard sur défaut à la terre = Min. (I2t OUT ou OFF)
REMARQUE: Ne pas utiliser le réglage INSTANTANÉ pour le retard de défaut à la terre. Sur les disjoncteurs SE de la série 2, utiliser le réglage de retard de défaut à la terre « 2 ». -
Suivre la procédure de raccordement appropriée pour l’application de l’essai.
Pour les disjoncteurs sans transformateur de courant de neutre, passer au point 8.
Pour les disjoncteurs avec la fonction de défaut à la terre intégrale dans un système triphasé à quatre fils, un transformateur de courant (TC) de neutre monté en externe doit être utilisé. Le TC de neutre est raccordé au disjoncteur par un câble blindé (un fil de calibre 14 AWG [2,5 mm²] est recommandé).
-
Vérifier que la séquence des phases du TC de neutre est correcte (systèmes triphasés à quatre fils) en effectuant un essai de non déclenchement comme suit :
-
Raccorder le disjoncteur et le TC de neutre comme indiqué à la Schéma de raccordement d’essai pour un essai de mise en phase du TC de neutre. Le cavalier doit aller du raccordement local sur le disjoncteur au raccordement H1 sur le TC de neutre CT (ou sur le côté du TC de neutre avec un point rouge). Raccorder le secondaire du TC de neutre conformément au manuel de directives du disjoncteur ou aux directives du TC de neutre.
-
Appliquer le courant au-dessus du niveau d’enclenchement d’un défaut à la terre et le maintenir plus longtemps que le retard de défaut à la terre.
-
Le disjoncteur ne doit pas se déclencher. L’absence de déclenchement indique que le TC de phase ainsi que le TC de neutre sont connectés correctement.
-
-
Vérifier que la taille du TC de neutre est correcte (systèmes triphasés à quatre fils) en effectuant un essai de déclenchement comme suit :
-
Raccorder le disjoncteur et le TC de neutre comme indiqué à la Schéma de raccordement d’essai pour un essai de taille du TC de neutre. Raccorder la borne de polarité (+) de l’unité d’injection de courant élevé au côté charge du disjoncteur. Le cavalier doit aller du raccordement côté ligne sur le disjoncteur au raccordement H1 sur le TC de neutre CT (ou sur le côté du TC de neutre avec un point rouge). Raccorder la borne de non polarité (–) de l’unité d’injection de courant élevé à H2 sur le TC de neutre (sur le côté ligne du disjoncteur). Raccorder le secondaire du TC de neutre conformément au manuel de directives du disjoncteur ou aux directives du TC de neutre.
-
Appliquer le courant.
-
Le disjoncteur doit se déclencher à la moitié de la valeur de l’enclenchement d’un défaut à la terre. Un déclenchement indique que le TC de phase et le TC de neutre ont le même rapport de spires (même taille).
-
-
Vérifier l’enclenchement et le retard de défaut à la terre en effectuant un essai de déclenchement comme suit :
-
Raccorder le disjoncteur comme indiqué dans le Schéma de raccordement d’essai pour un disjoncteur sans TC de neutre, (systèmes triphasés à trois fils) ou dans le Schéma de raccordement d’essai pour un essai d’enclenchement et de retard de défaut à la terre (systèmes triphasés à quatre fils).
-
Après avoir raccordé et fermé le circuit correctement, appliquer le courant en impulsions courtes d’une durée de 10 cycles. En démarrant à 70 % de la valeur de déclenchement envisagée, augmenter le courant à chaque impulsion suivante jusqu’à ce que le disjoncteur se déclenche.
-
Refermer le disjoncteur et réduire le niveau du courant; lancer une autre impulsion afin de déterminer si le niveau d’enclenchement trouvé était dépassé.
-
Répéter les points b et c pour isoler davantage le point d’enclenchement.
-
Pour déterminer le retard, essayer chaque pôle du disjoncteur individuellement à 150 % du réglage d’enclenchement de défaut à la terre. Surveiller le temps à compter du point d’enclenchement jusqu’à ce que le disjoncteur se déclenche pour obtenir le retard.
-
Noter les valeurs d’enclenchement et de retard et comparer les résultats à la courbe de déclenchement.
-
L’essai de défaut à la terre peut se faire également à l’aide du kit d’essai à injection secondaire UTS3. Ces appareils d’essai d’injection secondaire ne vérifient pas les transformateurs de courant et les raccordements.
Essais pour une alarme de défaut à la terre seulement : Disjoncteurs LE, ME, NE, PE et SE
Tous les disjoncteurs LE, ME, NE, PE et SE munis de la fonction d’alarme de défaut à la terre sont livrés avec une fonction d’essai intégrale de défaut à la terre. Une alimentation de 120 V est requise pour le fonctionnement de la fonction d’essai intégrale. Les circuits d’essai simulent un défaut à la terre quand on appuie sur le bouton d’essai sur la face avant du disjoncteur. L’ampèremètre dans le disjoncteur indiquera une valeur de courant lorsque l’on appuie sur le bouton pousser-pour-vérifier.
Lorsqu’il est raccordé à un système PowerLogic via un adaptateur de communication (numéro de catalogue Square D CIM3F), le système PowerLogic indiquera une valeur de courant de défaut à la terre lorsqu’on appuie sur le bouton pousser-pour-vérifier. Le système PowerLogic indique une condition d’alarme si l’on appuie sur le bouton pousser-pour-vérifier pendant deux secondes. Le disjoncteur demande une seconde au maximum pour communiquer une condition d’alarme. Le système PowerLogic met la condition à jour seulement aussi souvent que le réglage du temps de balayage l’indique sur le système PowerLogic.
Les directives pour l’essai de déclenchement sur défaut à la terre, Essai de déclenchement sur défauts à la terre, peuvent être appliquées aux disjoncteurs avec alarme de défaut à la terre seulement, avec les exceptions suivantes :
-
Les disjoncteurs avec alarme de défaut à la terre seulement ne possèdent pas de fonctions de déclenchement ou de retard. L’appareil universel d’essai (numéro de catalogue UTS3) n’affichera donc pas de valeurs de temps.
-
L’interverrouillage sélectif de zone sur défaut à la terre n’est pas disponible sur les disjoncteurs avec alarme de défaut à la terre seulement.
-
Si la méthode d’essai par impulsions est utilisée, le signal d’impulsion doit être suffisamment long pour que le système PowerLogic reconnaisse la condition d’alarme.
En cas d’essai d’injection secondaire à l’aide de l’appareil d’essai UTS3, le disjoncteur doit être déconnecté du système PowerLogic. Pour déconnecter le disjoncteur du système PowerLogic, débrancher la fiche à 4 broches de l’adaptateur. L’appareil d’essai indiquera que le disjoncteur a échoué l’essai si le système PowerLogic reste connecté durant l’essai. Après les essais, reconnecter la fiche à 4 broches à l’adaptateur. Suivre les directives pour la version de logiciel de PowerLogic pour s’assurer que la communication a été rétablie avec le disjoncteur.
Valeur maximum de résistance par pôle en microhms
| Disjoncteur | Microhms (µΩ) | Disjoncteur | Microhms (µΩ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Classification | Type | Classification | ||
| LE, LX | 300 | 477 | NE, NX | 600 | 112 |
| 350 | 416 | 700 | 106 | ||
| 400 | 250 | 800 | 85 | ||
| 450 | 310 | 900 | 81 | ||
| 500 | 286 | 1000 | 66 | ||
| 600 | 169 | 1200 | 56 | ||
| ME, MX | 125 | 1600 | PE, PX | 600 | 106 |
| 150 | 1500 | 700 | 100 | ||
| 175 | 914 | 800 | 81 | ||
| 200 | 725 | 1000 | 63 | ||
| 225 | 593 | 1200 | 53 | ||
| 250 | 488 | 1400 | 49 | ||
| 300 | 344 | 1600 | 41 | ||
| 350 | 261 | 1800 | 35 | ||
| 400 | 200 | 2000 | 31 | ||
| 450 | 146 | 2500 | 33 | ||
| 500 | 114 | PE, PX | 600 | 106 | |
| 600 | 94 | 700 | 100 | ||
| 700 | 78 | 800 | 81 | ||
| 800 | 68 | 1000 | 63 | ||
| 1200 | 53 | ||||
Essai de résistance des contacts
Les essais de résistance des pôles d’un disjoncteur ne sont pas des indicateurs fiables de la performance du disjoncteur parce que les valeurs de résistance sont influencées par un certain nombre de facteurs transitoires, notamment l’oxydation des surfaces de contact, la présence de corps étrangers entre les contacts et les méthodes d’essais. Le paragraphe 6.4.1 de NEMA AB 4 précise : « La chute de tension en millivolts d’un pôle de disjoncteur peut varier de façon notable par suite de la variabilité inhérente due à la très faible résistance des contacts et connecteurs électriques. De telles variations ne prédisent pas nécessairement une performance inacceptable et ne doivent pas être utilisées comme seul critère pour déterminer l’acceptabilité ».
Une résistance élevée des pôles peut être également causée par des contacts érodés, une force de contact faible et une terminaison desserrée. Le seul de ces facteurs à être vraisemblablement présent sur un disjoncteur neuf est une terminaison desserrée, du fait que les contacts sont neufs et que la pression des contacts n’a eu aucune occasion de se dérégler depuis le réglage à l’usine. Une terminaison desserrée peut être corrigée sur place.
Si un essai de résistance des contacts est effectué, il est important de le faire après le conditionnement des contacts par un essai d’injection primaire instantanée afin de s’assurer que les contacts ne montrent aucun film résistif, aucune oxydation et ne comportent pas de corps étrangers. Si le disjoncteur a été en service sans problèmes de performance (surchauffe ou déclenchement intempestif), les mesures de résistance des contacts sont superflues et de peu de valeur.
Square D recommande d’utiliser un ohmmètre numérique à faible résistance DLRO (Digital Low Resistance Ohmmeter), avec un courant d’essai CC de 10 A pour les disjoncteurs d’une intensité nominale inférieure à 100 A, et un courant CC de 100 A pour les disjoncteurs d’une intensité nominale de 100 A et au-dessus. La valeur médiane (du milieu) de trois relevés (en basculant la manette du disjoncteur entre chaque relevé) doit être notée pour chaque pôle essayé. Si cette valeur est égale ou inférieure à la valeur indiquée dans le Valeur maximum de résistance par pôle en microhms, le pôle est acceptable. Si le relevé est supérieur, la cause doit être recherchée et corrigée si possible. Contacter le bureau des ventes local pour plus de renseignements.
Retirer les raccordements d’essai
Dès la fin des essais:
-
Retirer les raccordements d’essai du disjoncteur.
-
Inspecter les raccordements afin de voir s’ils ont été endommagés par les essais.
-
Remettre le commutateur d'enclenchement de longue durée à ses réglages d’origine, telle que notée ci-dessus.
-
Si une alimentation auxiliaire est utilisée pour le déclencheur MicroLogic, rebrancher l'alimentation auxiliaire.
Renseignements supplémentaires
Pour plus de renseignements sur les disjoncteurs Square D, se reporter au manuel de directives approprié. Ces manuels contiennent des directives d’installation, des renseignements de montage, des mesures de sécurité, des schémas de câblage et des tableaux de dépannage pour des disjoncteurs spécifiques.
DANGER